Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SFRA、 C2000WARE
工具与软件:
您好!
我使用了示例项目 BOOSTXL-BUCKCONV 并尝试了解逻辑的实现方式。 我正在实施自己的控制器、因此以该示例项目为例创建了一个新项目。
我已经配置了 ADC 端口、可以从外设中读取数据。 现在、我将 dcl 和 sfra 库包含在编译器和链接器的包含路径中
以及.cmd 文件、它基本上在提供的示例中从闪存运行。 现在、当我尝试通过在闪存中加载程序进行调试时、没有什么实际发生。 当我暂停调试时、控制权停留在 while 循环的内部、该循环尝试进行 PLL 锁定。
我不明白为什么当我尝试在闪存上进行调试时会发生这种情况、但在 RAM 内存上进行调试时不会发生问题。