This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:​Is F28386D 上的 mbedtls 库可以使用 ECC 公钥和证书?

Guru**** 2930330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493989/tms320f28386d-is-it-possible-to-use-ecc-public-keys-and-certificates-with-the-mbedtls-library-on-the-f28386d

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

您好!

我目前正在 使用 F28386D 上的 mbedtls 从特定私钥(unsigned char[32])中提取公钥。

问题是、当代码在 Ubuntu 上正确运行时、它要么进入无限循环、要么在 F28386D 上遇到错误。

我在使用 mbedtls 函数计算哈希值时对代码进行了细微修改、但迄今为止、我一直在使用 ECC 工作两周。

我将联系以确认这一实施是否可行。

谢谢你。