This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:最大 SCI 波特率问答

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491661/tms320f2800135-maximum-sci-baud-rate-q-a

器件型号:TMS320F2800135

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户端有以下应用:使用 SCI 的最大波特率发送数据(LSPCLK/16 = 7.5mbps)。 客户端将使用2个高速 UART 接口、1个低速 UART 每秒接收100字节的数据、使用1个高速 UART 接收大约7.125mbps 的数据。 在应用程序中、这些数据将被打包并由计时器添加时间戳。 然后它们将通过高速 UART 串行端口以7.5mbps 的速率发送出去。 已知要发送的数据包大小约为7.125mbps。 这样可行吗? 因为我发现我们的 SCI 没有 DMA、只有 FIFO。 该 FIFO 能否使用以及它能否在该应用中实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    正确、SCI 外设没有 DMA 访问(F280013x 也没有 DMA)。 对于高速接收 UART 数据、我建议启用 RX FIFO (如您所述)并对高速 SCI 采取基于中断的方法、以确保以足够快的速度从 RX FIFO 读取数据(且不会发生覆盖数据丢失)。 对于低速 UART、您可以在后台循环轮询 RX FIFO、以使操作处于可中断状态(假设程序允许这样做)。 请注意、两个 SCI 实例运行时完全相互独立、唯一的干扰问题将是 CPU 操作。 我有几个问题:

    1. SCI RX 中断在 PIE 中相对较低的优先级、 它们是否在其应用程序中使用可能延迟 SCI RX ISR 执行的任何其他中断?
    2. 它们的主循环中还会发生什么情况? 是时间紧迫吗?
    3. 发送的数据包大小是多少? 这将有助于确定要使用的正确 FIFO 级别。
    4. 另请注意、在最大值使用 SCI 波特率时、您可能会看到一些错误。 他们的硬件设置是什么? 他们需要尽可能避免 SCI RX 引脚上出现噪声。

    此致、

    Delaney