This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在内核1和 Mat 上运行 Matlab 应用程序代码

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493874/tms320f28379d-running-matlab-application-code-on-core-1-and-mat

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

团队成员、您好!  

我的客户与我联系、对如何结合 Matlab Simulink 在 F28379d 上实现代码有一些疑问
您知道谁可以在这里提供支持吗?
基本上、他的问题是在内核1上运行裸机代码、在第二个内核上运行 Simulink 生成的应用。 他希望通过 IPC 实现。


我不确定这是否可行-他试图将 driverlib 示例与 MATLAB 示例组合在一起。  (dev.ti.com/.../node 示例、其中包含我们的一个 MATLAB 示例。

谢谢

1月