This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TIDM 02010

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492742/tms320f2800137-tidm-02010

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我目前从事 TIDM02010E32板、MCU 为 TMS320F2800137。
我导入到测试中的代码是: tidm_02010_dmpfc_0013x

目前仅考虑 使用电机2来实现 FAST 算法
现在我已设置 Motor_2 (风扇电机)的参数

调试代码时:
1.  systemVars.flagEnableSystem 将自动设置

2.手动设置  motorVars[1].flagEnableRunAndIdentify

3.  motorVars[1].302. Ref_Hz = 60

4.获取  motorVars[1].speed_Hz 介于56-63 (我认为这很好)


这将正确运行风扇电机。 我已将45RPM Ref_Hz 从10更改为220、并观察到速度(RPM)的变化获得了绝对结果。

但第二天、当我开始使用相同的值且所有变量不变时、就不会得到我期望的结果。 每次都会发生这种情况。

请在此处帮助解决该问题、或者我们在重新启动 CCS 时预设的任何内容?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在运行之间未更改固件中的任何内容、则下一步是验证硬件中没有任何更改。

    请确认所有电线均已牢固连接且电源正常。

    此致、
    Jason Osborn