This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:MCU VDD 短路

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494893/tms320f28034-mcu-vdd-short-circuit

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

尊敬的专家:

我们遇到了问题。  说明如下: 我们 使用 TMS28034进行电机控制。 产品已使用了很长时间。 最近、本产品在使用过程中遇到了芯片 VDD 短路问题。 您能帮我分析一下导致这种现象的原因是什么吗? 我们需要进行产品故障分析。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun Long、

    1. 您曾提到、此器件已经使用了很长时间。  此设计投入生产有多长时间?
    2. 您的设计最近是否有任何更新?
    3. 有多少器件出现了此问题?
    4. 您是使用内部 VREG 还是在外部为 VDD 供电?

     

    通常、当引脚或电源上的电压违反数据表中的绝对最大规格时、我们会看到电源短路。  发生这种情况的一些常见原因是电源时序不当或在器件上电之前向数字或模拟引脚施加电压。

     

    如果您希望 TI 执行故障分析、您始终可以通过此处所述的 CPR 流程发送该器件: 客户退货|其他信息| TI.com