This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:按软件优先级排列的 ISR 级别

Guru**** 2812295 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491595/tms320f28p650dk-sw-prioritized-isr-levels

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

 SWPrioritizedIsrLevels.h 上提供 F28P650x 器件吗?

谢谢。

Jozef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jozef:

    请在以下位置找到软件优先级 ISR 级别文件: C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\interrupt

    谢谢

    Aswin