This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:F2800157中的 VREFHI 输入电流

Guru**** 2768185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495737/tms320f2800157-q1-vrefhi-input-current-in-f2800157

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我的客户使用2800157、他想知道 VREFHI 输入电流是否与 ADC 数量相关。  如果他们使用更多的 ADC 通道、那么需要更多的电流?  

在该表中、它只有典型的 VREFHI 输入电流。 最大电流是多少?

谢谢!

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    该规格中的 VREFHI 电流适用于2个 ADC 模块。  在同步模式转换中、两个 ADC 同时进行转换、一次只能转换一个 SOC。  转换多个通道无关紧要、因为这些通道最终将按顺序转换、VREFHI 电流仍 在典型值附近。  从内部特性来看、最大值可高达150uA。

    此致、

    Joseph