This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:关于28P650锁步

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495409/tms320f28p650dk-about-28p650-lockstep

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我以前没有使用双核锁步功能、现在伺服端使用 TMS320F28P650DK9。

我想问几个问题:

双核锁步是 CPU1和 CPU2、对吧?

2.两个内核中的代码是否必须相同?

3、关于双核锁步(锁步比较模型)是否没有演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    有关更多信息、请参阅以下主题

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389812/tms320f28p650dh-what-is-included-in-cpu2-ie-primary-module-and-shadow-cpu-of-cpu2-used-for-lockstep

    [报价用户 id="472637" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495409/tms320f28p650dk-about-28p650-lockstep ]双核锁步是 CPU1和 CPU2、对吗?[/QUOT]

    CPU2及其影子 CPU2之间没有锁步、请参阅器件数据表和"手动 LCM"一章

    Unknown 说:
    两个内核中的代码是否必须相同?

    由于 CPU1是独立的内核并且 CPU2处于锁步状态、因此它们可以具有独立的代码和任务

    [报价 userid="472637" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495409/tms320f28p650dk-about-28p650-lockstep 关于双核锁步(锁步比较模型)是否没有演示?

    C2000Ware 中的 driverlib 函数和软件诊断库应该会提供示例  

    SDL 路径: {C2000WARE DIRC ROOT}\libraries\diagnostic\f28p65x\source

    谢谢