This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1524A:UC1524AJ

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495204/uc1524a-uc1524aj

器件型号:UC1524A

工具与软件:

尊敬的:

我想知道您能获得占空比为45%、温度范围为-55°C 至125°C 的开关控制器高级40 VCC、双端300 KHz 电压模式 PWM 控制器的日期

或者是否需要订购。

请确认。

我们需要20个单元

Mouser # 595-UC1524AJ

MFR # UC1524AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看其数据表并遵循数据表规格。 数据表中包含设计所需的所有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、
    
    页面显示这是一个正在供货的产品、但我看不到它的库存。
    
    何时可以提供20台? 

    请确认我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 TI.com 订购、看来您可以从有库存的 TI store 订购。

    搜索结果|德州仪器 TI.com

    我们不知道 Mouser 何时 重新供货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Buen día ć。  

    En ESA misma página me aparece agotado. Le envee un correo directto con la imagen Adjunta donde aparece agotado.

    ¿podría envarme directto el link? POR 赞成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用英语。

    TI store 上显示了9823号库存。