This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28379D

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494089/launchxl-f28379d-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

是否可以 使用 F28379D 将 NRF2401模块用于无线通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 以前没有使用过 NRF2401模块。  与 MCU 配合使用的通信接口 NRF2401模块是什么? 是否有特定的软件堆栈要求?  

    请注意、Arduino 通常为5V 器件、C2000为3.3V。  

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nRF24L01使用 SPI 通信协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.mouser.com/.../nRF24L01_Product_Specification_v2_0-9199.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 您必须为它编写自己的 SPI 驱动程序、以匹配您所链接的产品规格的"SPI Commands"部分。 我们在 C2000WARE 安装中提供 SPI SW 示例。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayush

    您也可以参阅此主题: YTMS320F28379D:与 F28379D 的无线连接(Wi-Fi 或蓝牙)

    此致、

    Aishwarya.