This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:有关 CCS 中 TMS320F28P65x 中 MPOST_EN 位的问题

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490985/tms320f28p659dk-q1-question-about-mpost_en-bit-in-tms320f28p65x-in-ccs

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

您好!

根据 TMS320F28P65x 实时微控制器技术参考手册 MPOST_EN 该位被标记为只读。 不过、在中 CCS 片上闪存工具 我仍然可以对它进行编程。

您能解释一下为什么可以这样做吗?

感谢您的支持。

此致、
马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mario、

    此处有2个不同的存储器区域正在播放。  Z1-DIAG 包含在 OTP 存储器中、用于在客户系统中启用 MPOST。

    Z1_DIAG 寄存器用于保存 Z1-DIAG 的内容、因为它适用于 MPOST。  这应在器件上电时由 BROM 加载、并且将只能从 CPU 读取。

    此致!

    Matthew