This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:ADC 通道异常行为。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489591/tms320f28p650dh-adc-channel-strange-behaviour

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户在 ADC 中观察到奇怪的行为。

案例1:

配置:

CH 7采样 A4

结果:

CH7 = 0 (异常)

情况2:

配置:

CH7采样 A4  

CH10采样 A4

结果:

Ch7 = 0

Ch10 =预期值。

案例3:

配置:

Ch6采样 A4

CH7采样 A4

结果:

Ch6 = 预期值

Ch7 =预期值。

有什么想法是什么导致了 A4采样异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

     您能否提供以下方面的更多信息:

    1. Ch 意味着什么?  您将 Ch 称为 ADC SoC -> CH7是指 SoC7?  根据我的理解、A4是客户尝试采样的外部引脚输入。
    2. 这些配置选择了什么触发模式?  
    3. 您能否提供有关 ADC SOC (转换开始)配置的更多详细信息?  - ACQPS、触发器选择、使用的参考、提供的输入等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

     您能否提供以下方面的更多信息:

    1. Ch 意味着什么?  您将 Ch 称为 ADC SoC -> CH7是指 SoC7?  根据我的理解、A4是客户尝试采样的外部引脚输入。
    2. 这些配置选择了什么触发模式?  
    3. 您能否提供有关 ADC SOC (转换开始)配置的更多详细信息?  - ACQPS、触发器选择、使用的参考、提供的输入等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanthan:

    谢谢回复,不知何故,我漏掉了你的回复 耳iler。

    1.是的、Ch 的意思是 SoC"您指的是 ADC SoC -> CH7表示 SoC7"是正确的。

    2&3请参阅以下 syscfg 屏幕快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanthan:

    我在其他地方共享了 syscfg 文件。