This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:内部与外部 VDD 电源

Guru**** 2952480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494564/tms320f28p650dk-internal-vs-external-vdd-supply

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

使用内部1.2V VDDReg 与使用外部1.2V 稳压器之间是否存在性能差异? 似乎使用内部1.2V 稳压器实际上的功耗更低、但两者之间是否存在性能权衡?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    Unknown 说:
    使用内部1.2V VDDReg 与使用外部1.2V 稳压器有什么性能区别? 使用内部1.2V 稳压器似乎实际上的功耗较低、但使用两者之间是否存在性能权衡?[/QUOT]

    使用1.2V 内部稳压器没有性能缺点、我认为通常建议使用内部稳压器。  

    此致、

    Ben Collier