This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在0%或100%占空比下使用 ePWM

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494971/tms320f28p650dk-using-epwm-at-0-or-100-duty-cycle

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

此应用手册是否对具有 ePWM 5类模块的上述器件仍然有效?
https://www.ti.com/lit/an/spraai1/spraai1.pdf?ts = 1743422360895

我们是否可以在不使用 AQCTL SFRC 的情况下直接要求占空比为0%或100%?

谢谢

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是应用手册说明了如何对 CMP 和 AQCTL 寄存器使用影子加载、这仍然适用于新类型

    谢谢