This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494560/launchxl-f280049c-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

大家好、我不熟悉  LAUNCHXL-F280049C 板。 我有一个这样的问题:

1.将板子与 PC 相连、然后打开 CCS、但是 CCS 无法检测到板子。 同时、电路板上的 LED2熄灭、LED3亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wu

    LED 看起来正确、一个指示调试器正常工作、另一个指示 C2000微控制器和 PC 之间的数据传输。

    您的意思是 CCS 没有检测到电路板? 您可以通过测试我们 C2000Ware SDK 示例中的 led_blinky 示例来仔细检查

    此致、

    Peter