This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:CPU1中的 Uniflash 错误地标记了 CPU3.out

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491910/f29h850tu-uniflash-mistakenly-cpu3-out-in-cpu1

部件号:F29H850TU
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

当我的客户使用 Uniflash 时、他错误地选择了 CPU1选项来刷写 CPU3的.out 文件。 闪存完成后、报告了一条警告、指出 CPU1可能处于永久性故障状态。 我希望专家能够帮助确认这一现象和这一警告的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我还加载了 CPU3.OUT 的闪存配置、只看到"Program load completed successfully"消息。 示例是否有过某种修改?

    重新连接到设备后、警告是否仍然存在?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 想‘Run action’(运行操作)有不同的配置、如果您勾选此选项、则可能会发现此警告。 问题是、这种选择的影响如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们告诉 CPU1使用"运行操作"时、加载操作完成后、它将从 CPU1闪存运行 CPU1目标、因此有理由看到警告。 您可以检查以确认 CPU1闪存空间为空吗?  如果 CPU1.out 被加载到目标中、则 CPU1可以利用"Run Action"按钮。

    谢谢。此致、

    Charles