This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069:

Guru**** 2908820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493365/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

工具与软件:

有意将 LabVIEW 与 TMS320F28069微控制器集成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们无法提供 有关 LabView 软件的支持。 我将继续并关闭该主题、但我的建议是参考 LabView 专用资源和示例。  例如、通过快速搜索、我找到了包括集成指南 https://docs-be.ni.com/bundle/323452b/raw/resource/enus/323452b.pdf 在内的一些资源。 

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    是否可以将 labivew .vi 文件直接调用到 code composer studio。 请与我们分享任何例子。

    我们正在通过 CCS 验证将代码加载到 TMS 处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    我将在 CCS 团队中循环查看他们是否可以回答此问题、但我认为我们没有这方面的示例。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    遗憾的是、我们在 CCS 中不提供对 LabVIEW 文件的任何支持。

    谢谢!

    Ricky