This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:资格认证时需要澄清 SAFETI_CQKIT

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496176/tms320f280039-safeti_cqkit-clarification-needed-on-qualification

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

SAFETI_CQKIT 中的资格认证套件用户指南以及随附的模板文档列出了两种资格认证模式( 基于进程 基于验证 )取决于安全级别。

对于 ISO 26262、ASIL A 至 ASIL D 已经足够清晰了、但对于 IEC 61508、这些文档中给出的唯一选项是基于验证的模式 非常复杂 (和不需要)支持 SIL-1和 SIL-2级别。 但是、我在模板文档中发现的是以下措辞:

如果系统需要、可以选择基于流程的鉴定模式
根据 ISO 26262开发、ASIL A 或 ASIL B
如果需要、必须选择基于验证的鉴定模式
系统是根据 ISO 26262标准 ASIL C 或 ASIL D 标准或中的要求开发的
噪声补偿是根据 IEC 61508或 EN 50657标准开发的。

如何将资质审核套件用于 IEC 61508 SIL-1/SIL-2应用?
不应该在基于流程的资格认证模式中更改文档以允许这些级别?