This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:AES 功能问题

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490049/tms320f28p650dk-issue-of-aes-function

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户端正在 f28p65上开发 AES 功能。

在 AES128 GCM 模式下、如果数据(int16)长度小于0x70、则 AES128的结果与 OpenSSL 的结果匹配。 如果数据长度大于0x80、AES128的结果与 OpenSSL 的结果不同。

数据长度小于0x70 (绿色:MAC 由 AES128计算、蓝色:数据、红色 MAC 由 OpenSSL 计算)

数据长度大于0x70 (绿色:MAC 由 AES128计算、蓝色:数据、红色 MAC 由 OpenSSL 计算)

对此问题有何建议?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是意料之外的事情。 您能否检查是否将数据馈送到器件、以及 OpenSSL 是否像在数据大小为0x70之外的传输情况下那样保持字节序?  我们已针对 NIST 测试向量对其进行了测试、并且它始终与我们相匹配。  

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pramod

    当数据长度超过0x80时、您能否测试 AES 模块是否正确加密?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我需要一些相同的东西。 我们会在几天内给您回复。

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    在我尝试找出一个数据集、我可以用它来验证标签是否与期望的更大标签长度相匹配时、您能不能向我指出客户尝试从哪个 OpenSSL 生成结果、以及如何提供参数以生成所需的结果。  

    谢谢、此致

    Pramod