This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:编辑器找不到项目构建符号(Build Symbols)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494323/codecomposer-editor-not-finding-the-project-build-symbols

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我已将 CCS 更新为20.1.0版。

打开我正在处理的工程(F28378D 的每个 CPU 的工程)时、编辑器似乎找不到每个工程的工程 Build Symbols。 因此、对于我在 CCS 12中看到 正常在#ifdef CPU1后面加载的代码的文件、我看到已将其排除在外。 是否需要进行任何特定配置?

另外、我使用的大多数文件都是链接文件、以备更改任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    该问题听起来像是 clangd 扩展问题、在即将推出的 CCS20.1.1版本中已解决了许多 clangd 问题。 该版本应在接下来的几天内发布、发布后、您能否请您试用一下?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    Patrick 提到的 CCS 20.1.1版本现已提供下载(https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO)。 您能否进行试用、看看它是否可以解决您遇到的问题?

    谢谢!

    Ricky