This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2591730 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495431/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

尊敬的所有人:

我正与 F28379D 微控制器和 Code Composer Studio (CCS)合作、使用驱动程序库函数开发一个独立项目。 在使用 CPU 定时器示例进行测试时、一切都正常。 然而、当我使用 ePWM 示例进行测试时、我会遇到一个错误、指出源文件"board.h"无法打开。

我尝试在 C2000Ware 中找到此文件、但无法找到它。 我附上了该错误的屏幕截图以供参考。

非常感谢您协助解决这一问题。

感谢您的支持。

此致、

Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sameer:

    "board.h"文件是 SysConfig 生成的头文件。 SysConfig 工具可让您通过用户界面配置器件外设、并根据您的选择自动生成配置代码。 C2000ware 中的许多示例使用 SysConfig 格式、这意味着它们在工程中有一个.syscfg 文件、该文件选择了一些特定的外设配置。

    该项目中是否有.syscfg 文件? 如果您不这样做,那么您就不需要将此文件导入到项目中,也可以删除对它的任何引用(也可以删除调用 SysConfig 生成的代码的 Board_init ()))。  

    此致、

    Delaney