This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:范围规避设置功能问题

Guru**** 2995510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494831/tms320f28p650dk-issue-of-range-avoidance-settings-function

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在测试范围规避设置的功能

但是地址0x80000-0x8FFFF 上的程序仍然被擦除。

对此问题有何建议?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您能否说明您用于测试此文件的 CCS 版本?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    CCS12.8

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    在测试该范围规避功能时、我发现可以避免根据需要使用此选项进行编程。 若要擦除、您可能需要使用擦 除保护选项、以避免在擦除存储体期间进行擦除。  

    谢谢。此致、

    Charles