This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:IPC 初始化 CPU2程序并解决问题

Guru**** 2591480 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495464/tms320f28p650dk-ipc-initializes-the-cpu2-program-and-runs-away-with-the-problem

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!  

只要客户通过 CPU1工程中的 IPC 初始化 CPU2程序、该程序就会消失。 我不知道问题是什么、请帮助确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    您是否有机会使用 C2000Ware 中提供的 IPC 示例确认此行为? 这不是预期行为。 请在结束时确认

    此致、

    Ozino