This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:为 F28378D 供电–VDDIO、VDD、VDDA 和 VDDSC 隔离

Guru**** 2595010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496801/tms320f28379d-q1-powering-f28378d-isolation-of-vddio-vdd-vdda-and-vddsc

器件型号:TMS320F28379D-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在使用 F28378D 设计用于电机控制的控制卡、我对电源设计有一些疑问:

  1. 是否所有电源域(VDDIO、VDD、VDDA 和 VDDSC)都应该在理想情况下相互隔离? 如果是、我是否需要将它们的接地端连接在一起以获得相同的基准电压? 我正在考虑使用具有多个绕组的多输出反激式转换器、然后是 LDO 为这些引脚供电。 这是否是推荐的方法?

  2. 是否需要将 VSS 和 VSSA 连接在一起? 如果是、是否有任何具体建议、说明应在何处和如何建立这种联系?  

  3. 我@40-60V 电池 输入端。
  4. 此外、如果您能知道我是否需要上电序列和断电、那也会很好。 如果是、如何实施。

这是我第一次使用此 MCU、因此、非常感谢您的指导。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Prakhar、

    感谢您的联系、很高兴听到您首次使用此 MCU。

    1)这是一种可能的方法。 TI 提供了以下应用手册、以获取有关电源轨的其他指导。

    2)该要求依赖于许多系统实现/电路板设计变量。 有关混合信号设计的接地连接的其他指导、请参阅以下两个应用手册。

    3) 3)在查看上述文档时利用此信息来确定电源树第一阶段的要求。

    4) 4)器件数据表中定义了上电/断电序列、旨在为 C2K 系列 MCU 提供简易性。 下面是供参考的屏幕截图。

    这里要强调的要点是:

    • 在为器件供电之前、不能  对任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、也不能  对任何模拟引脚(包括 VREFHI)施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。
    • 所有3.3V 电源应该一起加电并彼此保持在0.3V 以内。
    • 所有电源应在10ms 内斜升至完整的电源轨

    在查看所提供的信息后、如果您有其他问题、请告知我们、我们很乐意提供进一步的帮助。 如果您可以提供描述应用要求/预期的初始原理图/方框图、我们可以提供进一步的反馈。

    此致、

    Zackary Fleenor