This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:TMS320F28003x 系列内部基准发生器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495175/tms320f280037-tms320f28003x-series-internal-reference-generator

器件型号:TMS320F280037

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在从事 用于直流/直流转换器项目的 TMS320F28003x 系列 MCU。 在其数据表中、 还未提及内部基准源(VREFHI 引脚)的电压容差和温度系数。

但我发现了一个标记为50PPM 容差的 TI 文档。 但它适用于 TMS32F28xx。  

我可以考虑相同的情况吗、或者 TMS320F28003x 系列的 PPM 值是不同的。

Ajeet Tiwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    然后、MCU 的内部基准旨在用于内部模拟块(ADC、DAC)。

    内部基准变化在某种程度上涵盖在模块参数中。  

    例如:ADC 的增益误差  

     

    在上表中、由于内部基准变化、两侧都焊接了附加的40LSB、用于 ADC 的增益误差。

    如果您要查找任何其他参数、请告诉我、我们会尽力提供帮助。

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1.额外的40 LSB 是什么意思? 是从内部基准误差中减去外部基准误差。

    2.数据表如何将外部基准误差的5个 LSB 总结出来。 他们是否想知道5LSB 误差是由于其他电路参数造成的。  

      我的意思是、如果我要计算、外部基准情况下的总误差= 5LSB +外部电压源的等效 LSB 误差?

    3.此增益本身随温度而变化。 是否有任何参考文档可获得与温度相关的增益误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    1. 额外的40 LSB 是什么意思? 是否要从内部基准误差中减去外部基准误差。

    正确。  

    [报价 userid="648672" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495175/tms320f280037-tms320f28003x-series-internal-reference-generator/5745674 #5745674"]

    2.数据表如何将外部基准误差的5个 LSB 总结出来。 他们是否想知道5LSB 误差是由于其他电路参数造成的。  

      我的意思是、如果我要计算、外部基准情况下的总误差= 5LSB +外部电压源的等效 LSB 误差?

    [报价]

    此处的5 LSB 假设外部基准电压无变化、仅考虑 MCU 的温度变化和电源变化。

    3. 此增益本身随温度而变化。 是否有任何参考文档可以获得与温度相关的增益误差?[/QUOT]

    我没有与此相关的任何文档。  

    BR、

    Nilesh