This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:J19/J20差分放大器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494355/launchxl-f28379d-j19-j20-differential-amplifier

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好!

我正在尝试记录信号范围为-5V 至+5V 的扭矩传感器的信号。 正如我读到的、LaunchPad 有一个差动放大器、此放大器可以处理这个信号并将其发送至 ADCIND4和 ADCIND5。

由于此电路板只能处理3.3V 电压、我是否需要将扭矩传感器的输出重新调节至-3.3V 至+3.3V? 这些 ADC 似乎是单端的、而不是差分端的(因为每个 ADCIN 有一个信号)。 ADC 块的配置是否需要设置为单端信号?

感谢您发送编修

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onur:

    您需要对信号进行缩放和偏移、使其处于0-3.3V 的范围内。

    此致、

    Masoud