This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 构建内核1时、TMS320F28388D:错误#10008-D 错误#10010。 使用相同的 CGT 成功构建内核2

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495810/tms320f28388d-error-10008-d-error-10010-when-building-core-1-core-2-builds-successfully-with-same-cgt

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

我需要一些关于这个奇怪错误的帮助。 编译内核2可以正常工作并生成输出文件、但内核1无法正确编译。 下面随附的错误消息:


错误#10008-D:找不到文件"C:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib/rts2800_fpu64_eabi.lib "
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"project_cpu1.out"

这是构建 core1时的唯一错误。 删除工程并重新导入不能解决问题。 重新安装 CGT-C2000 22.6.2并重新启动也无法解决此问题。

简单方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。 使用 ccsv1240时、File 指向 CCS v1200