This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何为代码锁定启用闪存保护

Guru**** 2950850 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494726/tms320f28377s-how-to-enable-flash-protection-for-code-locking

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我们已经为区域1设置了 CSM 密码(由 UNIFLASH 设置)、但锁定后、可以通过没有密码的 JTAG 访问闪存。

如何将控制器访问限制为 extern?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我相信 Uniflash 会使用您在 CSMPSWD GUI 中提供的密码来自动解锁 DCSM。 您能否复位 Uniflash 并尝试在未指定自定义密码的情况下读取闪存?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试一下、但始终可以访问内存闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经通过 GRABSECT OTP 位置保护了闪存存储器? 或者您是否只编程了自定义 CSM 密码? 您必须配置 GRABSECT 字段来保护闪存。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke。 我已配置 GRA黑 海经合组织、内存是安全的。  

    我使用了 FlashBoot。 当我对闪存进行编程时、固件以正确的方式启动、但如果我重置电路板、固件不会启动。

    可能问题在于引导选项...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您复位器件并启用闪存引导功能、调试器将无法连接。 如果您在测试时连接了调试器、是否可以改用等待引导?