Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8323, LAUNCHXL-F280049C, SYSCONFIG, DRV8353R
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE、 DRV8353R、DRV8353 、DRV8323
工具与软件:
您好、IT 团队:
我正在尝试 根据 LAUNCHXL-F280049C 调整电机控制 SDK 通用 工程和实验、因此我遵循以下指南:通用电机控制工程和实验用户指南(修订版 A)、更具体地说是"4.3将参考代码移植到新的 C2000 MCU"部分。 我可以按照所有步骤操作、直到执行第6步。 构建项目时、项目似乎无法识别特定器件、我会收到以下错误:
[0]****为项目 universal_motorcontrol_syscfg_f28004x****构建配置 CPU1_FLASH
[1]"C:\\Users\Martin.blochre\\Software\\ti\\ccs2011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 28 all -O
[2]构建文件:"../c2000.syscfg"
[3]正在调用:SysConfig
[4]"C:/Users/martin.blochre/Software/ti/ccs2011/ccs/utils/sysconfig_1.23.0/sysconfig_cli.bat --script "C:/Users/martin.blochre/workspace_ccstheia/universal_motorcontrol_syscfg_f28004x/c2000.syscfg CCSvfg"-o "syscfg"-s "C:/Users/martin.blochre/Software/ti/C2000CCSv_SDK_5_03_00_00/.metadata/sdk.json"-d "F28004x"-p "100PZ"-r "F28004x_100PZ"--编译器 Ware_Motor
[5]subdir_rules.mk:9:目标'build-1685593665'的配方失败
[6]未找到封装:100PZ。 此软件包可能在较新版本的 SysConfig 中可用
[7] gmake:***[build-1685593665]错误1.
[8]gmake:由于错误、未重制目标"All"。
[9]****构建完成*
在 CCS 中打开 SysConfig 时、还会收到以下错误。

我已将 SysConfig 和 CCS 更新为最新版本。 我还在以下目录中安装了 SysConfig: re/ti/ccs2011/ccs/utils/sysconfig_1.23。
我还在.projectspec 中设置了以下构建配置: sysConfigBuildOptions="--product ${MCSDK_ROOT}/.metadata/sdk.json -- device F28004x -- package 100PZ -- part F28004x_100PZ"。 下面的.projectspec I 只是遵循 PDF 中的指南。
我缺少什么吗?
我决定具体选择这个项目,因为它的伟大的文档和高水平的细节和可配置性。 此外、在文档中还提到了与以下栅极驱动器的高组合性: DRV8353R . 另外还可以选择使用 Lab 版本并避免出现这种情况 SysConfig 发行 但是我非常喜欢集成在 CCS 中的动态接口。
我还知道除了通用电机控制实验之外还有其他一些项目可供使用、例如:Ware_Motor c2000_c2000_v24SDK_5_03_00_00\solutions\boostxl_drv8320rs\f28004x\ccs\sensorless_foc\is07_speed_control_coff.projectspec。 最终应用应使用更出色的位置环路、因此这也是不错的选择。
此外,这个启动板只是为了使项目进行,我们打算移动到 F280041 . 我知道最后一个没有 CLA 和 CLB 模块的情况下、如果您能提供一些帮助、以便我可以避开这些模块、开发适合最终 CPU 的应用、我会很感激。 此外、 在进行必要的过渡时、您认为使用通用电机控制是可行的吗?
非常感谢您的支持。
Martin Blochre