This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:D 轴

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496143/tms320f28027-d-axis

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab20

大家好、我正在使用例程20。 Idq_offset_pu.value[0]= TRAJ_getIntValue (Handle_Id ((CTRL_Obj *) ctrlHandle)->tra4.72);如何为 D 轴分配值、适用的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家将于4月3日离职。 请预计会延迟响应

    此致、

    Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、 在调用 CTRL_setup_user ()之前、根据需要将值设置为 Vdq_offset_pu.value[0]