This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:是否存在 ACIM V/F 的更新代码、这些代码可以平稳运行电机而不产生转矩纹波影响?

Guru**** 2990650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491140/tms320f28027f-are-there-any-updated-codes-for-acim-v-f-that-can-run-motors-smoothly-without-torque-ripple-effects

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 MOTORWARE

工具与软件:

大家好!

我正在使用 TMS320F28027F V/F 控制、这是我最喜欢的方法、因为它不需要任何电机识别。 我使用的是 HVACI 代码、但遗憾的是、它有扭矩纹波。 我尝试使用校正死区时间补偿来消除扭矩纹波 IT 代码是类似这样的:  

 value+=_IQmpy (_IQsat (当前、ith、-ith)、Kdtc); 、

结果有所改善、但 没有我预期的好。 TI 的(FOC)或市场上的任何工业驱动器(即使在 V/F 模式下也是如此)中不存在扭矩纹波效应。 我希望我的电机的旋转像这些电机一样平滑、  

据我所知、两年前、我曾广泛搜索 C2000 V/F 控制的相关资源、以在没有扭矩纹波的情况下运行电机、但我找不到任何此类资源。 ACIM V/F 是否有任何更新的代码 、这些代码可以平稳运行电机、而不会产生转矩纹波影响-就平滑旋转而言与 FOC 类似?

Dave。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无进一步更新。 motorWare 中的 v/f 控制仅用于硬件验证。 您可以参考 controlSUITE 中的 v/f 控件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的燕明·罗:

    我希望这封邮件能让您满意。

    我要对你的帮助表示感谢。 我花了超过 3 个小时收集信息并制定我的问题、以确保其清晰易懂。

    我非常重视您的专业知识、并正在寻求更详细的回应。 我知道您很忙、我的问题可能不是很详细、但我非常感谢您能提供任何其他见解。 如果由于日程安排的原因、您无法提供进一步的帮助、请随时将我的问题转给另一位 TI 专家。

    感谢您关注此问题。

    此致、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述。 如果您要为 ACIM 实现 v/f 控制、最好参考 controlSUITE 中的示例实验。 示例项目不基于 F28027F、但可以轻松移植到 F28027F。 motorWare 中的示例实验(lab01b)不是实际的 v/f 控制。

      http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    ACIM 的 V/f 控制:C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_scalar

    如果您想要实现良好的动态响应来抑制扭矩纹波、则可能必须按照 motorWare 中所示实现 FOC、例如 lab05~lab10a。