This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-EVM:SOM 项目创建。

Guru**** 2465700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496892/f29h85x-som-evm-project-creation

器件型号:F29H85X-EVM SOM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我需要创建新的项目,为 F29H85X 开发软件使用 CCS 20.0.2不使用 SYSCFG 的软件,使用示例代码和 syscfg 创建新项目的过程是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudh:

    可以将 SysConfig 留空。 从 SysConfig 生成的我们的示例参考的文件将是器件初始化文件(device.c/.h)和电路板初始化(board.c/.h)。 由于您将 SysConfig 文件留空、因此您可以忽略 board.c/.h 文件。 但 我强烈建议查看 SysConfig 生成的内容以了解新工程中可能需要的内容。

    如果您希望工程完全没有 syscfg、可以从空的 driverlib 工程开始、排除 SysConfig、并使用 SysConfig 生成的文件作为参考从头开始创建文件。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Ma:

    是否有 任何与从头开始为 F29h85x t 创建项目 ccs20.0.2相关的文档。 我尝试通过删除空驱动程序库项目中有关 SYSCFG 的文件来创建项目。 是否可以从头开始创建工程而不使用空工程或任何工程?

    谢谢!

    Anirudh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudh:

    以下是有关如何开始创建您可以遵循的新工程的文档。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html

    此致、

    Ryan Ma