This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:2个不同 ADC 输入的 RFFT 分析。

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496169/tms320f28379d-rfft-analysis-for-2-different-adc-inputs

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我有一个由 ADC 采样的电流信号和一个电压信号、我必须对这两个信号执行 RFFT 分析、如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以计算2个 RFFT、一个在电流信号上、一个在电压信号上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我 作为参考、这里是2837x_RFFT_ADC 示例、但它仅对1个信号执行 RFFT 分析。 您能告诉我 为了应用于2个信号而需要在 main.c 和 F2837xD_FPU_RFFT_ADC_RT_lnk.cmd 中进行的所有更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreelakshmi

    该示例为一个信号设置了所有内容-缓冲器、结构等。 要在第二个信号上执行此操作、您需要从根本上复制对第一个信号所执行的操作-设置额外的存储器缓冲区、结构等 这是一个简单的练习、可以通过查看示例来完成。

    谢谢!

    SIRA