This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:WR_PLL_ALG 错误

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497233/tms320f28379d-wr_pll_alg-error

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我们在 Get 模式方面遇到问题。 我们在将代码上传到 CPU 时、会遇到以下错误。

对于获取模式和等待模式、我可以成功擦除闪存。 我上传代码时遇到问题。

它位于获取电路板配置中、我将其更改为等待模式、在等待模式中也会收到 PLL 错误。  

外部振荡器为20MHz。 附了原理图。

e2e.ti.com/.../controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是外部振荡器问题。 现在修复。 谢谢。