This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何将 SysConfig GUI 用于 F2800137RHBR 或更改控制卡/ LaunchPad 以外的器件选择?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497079/tms320f2800137-how-to-use-sysconfig-gui-for-f2800137rhbr-or-change-device-selection-other-than-control-card-launch-pad

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

如何在 SysConfig GUI 中更改/切换器件? 现在我只能看到 F2800137的 controlCard 和 launchpad 选项? 我想使用32引脚器件  F2800137RHBR? 是否有使用 SysConfig 配置系统的权变措施?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、  

    在 SysConfig 下、可以单击显示为"芯片"的图标:  

    在此视图下、将有一个可点击的按钮"switch":  

    在此视图中之后、您可以继续选择器件型号和器件的封装:  

    这样您就可以选择所需的器件和封装。  

    -Jason