This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SCI 通信信号有效电平为低电平。 (反极性)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496875/tms320f28335-sci-communication-signal-active-level-is-low-inverted-polarity

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的专家:

当我使用 TMS320F28335的 SCI C 模块 (SCITXDC、 SCIRXDC)时、  有效电平为低电平、无效电平为高电平。  这是奇怪的。   (我将 TX 传送到 RX、 DSP 可以成功发送和接收数据。)

我知道、 SCI 默认的 RX /TX 电平很高、 有效电平很高。 而无效电平是低电平。  (高-> 1、低-> 0)

是否会错过某些会导致反极性的配置? 如何将其配置为正常极性模式。(high->1、low ->0)?

 

谢谢、此致

Sheldon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon 您好!

    SCI 寄存器中没有极性位。 您能否展示一下看到的波形以及它与预期数据格式有何不同?

    您是否在器件上运行自己的程序? 您可以尝试加载并运行我们的一个软件示例、看看您是否看到同样的行为?

    此致、

    Allison