This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:什么 WiFi 和蓝牙开发板可与 LAUNCHXL-F28P55X 配合使用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, LAUNCHXL-F28P55X, CC3301, BP-CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496534/launchxl-f28p55x-what-wifi-and-bluetooth-dev-board-could-be-used-with-the-launchxl-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件: CC3301BP-CC3301MOD、LP-EM-CC35X1

工具与软件:

您能否推荐 一款 可与 LAUNCHXL-F28P55X 配合使用的 TI WiFi 和蓝牙开发板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:  

    您可以将 CC3301插入 LP。  

    https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC35X1

    它是具有 Wifi 和 BLE 功能的配套器件。   

    -Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您是参考 LP-EM-CC35X1还是 BP-CC3301MOD?

    提前感谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔-我抓住了错误的链接!  

    https://www.ti.com/tool/BP-CC3301MOD

    CC35X1是一款独立式 MCU。  这也可以正常工作、但您需要为这两个器件编写固件。  

    -Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 这意味着 BP-CC3301MOD 可以直接连接到 LAUNCHXL-F28P55X?  LAUNCHXL-F28P55X 是否有足够的硬件要求(例如 RAM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、如果再仔细研究一下、便 会有很多资源被消耗。 它大约100K 的 RAM 和500KB 的闪存用于 CC33实施。  CC35也可以正常工作、而且它是独立的处理器、拥有自己的闪存和 RAM 资源。  

    我们有适用于 CC35X 的 UART over Wifi 示例可帮助您轻松上手。  

    -Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从这个意义上讲、 LP-EM-CC35X1更符合我们的需求。 该板是否真正正常工作? 该网站上说这是原型评估模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:  

    正确。 我们已准备好将该模块更新为生产。  您可以在此处找到仅 BLE 模块:

    https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2745R10-Q1

    您还需要获取一个 XDS110以插入该 EVM:  

    https://www.ti.com/tool/LP-XDS110

    这应该使您只能开始使用 BLE、直到组合器件准备就绪。  

    -Jason