This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CLA

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498137/tms320f28p550sj-cla

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具/软件:

你好!
我正在开发全新的 C2000微控制器、即 P55系列。 我目前正在从 F28379D 迁移到 F28P55、发现 CLA 很有趣。 在 F28379D 工作期间、我根据现有的 F28379 CLA 库示例开发了该项目。 在该工程中、我可以找到一些包含的 CLA 库、如工程浏览器映像中所示。 在相应的.cla 文件中、 CLAASIN()  与任何其他功能一样使用。 但是、当我在 F28P55或 F28379D 中打开一些 CLA 示例时 器件支持示例 、我找不到项目中包含的任何库、相应的.cla 文件 不 使用简单的 CLAsin ()函数、而是使用类似的函数  &CLAasinTable[]  已使用! 谁能解释这个想法,我找不到所有 范围 等效库文件。

以下是 CLA 库文件夹中可用的库列表。

例如,我提到了缺失的库,我只是借用了 F2837xRevB_c1bootROM_CLADataROMSymbols_fpu32  下载该 SDK 软件库 CLA 库示例 (没有器件支持 CLA 示例)  CLAASIN()  典型工作原理。  

最后、我想使用  CLAASIN()  函数时、我应该使用哪些库?

感谢您回答这个问题。

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    该专家目前已离职、但在她返回后、她会尽快回复您。

    此致、

    Aishwarya