This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 IQmath 库和 FuSa 认证的问题

Guru**** 2758185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495285/tms320f28388d-concern-on-iqmath-library-and-fusa-certification

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用的是 IQmath 库、该库主要是以汇编语言编写的、在进行 FuSa 检查时、如果代码包含汇编代码、则可能会导致问题。 客户需要对使用组装的原因做额外的解释。

我们是否有任何可以与客户分享的经验/文档来帮助他们? 有没有成功的故事?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我想您只需记录您的理由、说明为什么在某些文档(如设计文档或架构文档)中不能用 C 语言书写

    谢谢