This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:项目文件中有两个不同的编译器

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497061/tms320f28388d-two-different-compilers-in-project-files

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

您好、

我们的开发使用的是 CCS10.4和编译器 v22.6.1.LTS。  我们还使用在命令提示符下运行的自动工具进行构建。  这些工具从.ccsproject 文件中的 codegenToolVersion 值获取编译器标识。  在该工程中、该值为20.2.5.LTS、它显然不同。  CCS 使用的 v22.6.1.LTS 版本来自.cproject 文件。  这两个位置应该不同吗?  当另一个更改时、是否应该更改一个?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    Unknown 说:
    这两个位置是否应该不同?  当另一个更改时、其中一个是否应该更改?

    是的、正确。 .ccsproject 具有首次创建工程时的原始设置、而.cproject 具有在工程编译期间使用的当前设置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢您、Ki、

    教育