This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 Simulink 在 PWM 周期内对过采样 ADC 信号求平均值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494252/launchxl-f28379d-averaging-oversampled-adc-signal-over-pwm-cycle-with-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

尊敬的社区:

我尝试在一个 PWM 周期内对电压信号求平均值(10kHz 信号)。 目标是使用 EPWM 信号触发 ADC 测量、然后在 PWM 周期内对 ADC 信号的200个值进行过采样、并为下一个周期计算这些值的平均值。 (请参阅信号图像)根据图像中的设置触发 AEC 列表。

谢谢、此致

Chris