This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:可以成功加载 m3内核的.out 文件、但 c28看起来会有一些问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487869/f28m35h52c-out-file-of-m3-core-can-be-load-successfully-but-c28-looks-like-has-some-problem

部件号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

你(们)好

我使用 UniFlash 加载 F28M35H52C 的 m3内核和 c28内核的.out 文件。 始终在加载 m3的.out 文件时成功、但是、在尝试加载 C28内核的.out 文件时、会显示以下信息:

尽管如此、它会显示"Program Load completed successfully "。 在最后一行。 但我仍然认为 JTAG 因为红字而有一些问题。  

我会尝试测试 F28M35H52C 的 RESET 引脚、如下所示:

测试结果是、每3秒会生成一个复位信号:

您能帮助我分析原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要几天时间才能回到您的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误时间、您还遇到这个问题吗?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经解决了问题,这是硬件问题

    谢谢!