This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:LLC

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496804/pfcllcsrevm034-llc

部件号:PFCLLCSREVM034

工具/软件:

您好:
我们是否有用于 三相 LLC 转换器的参考设计或硬件 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、

    我们没有。 您是指三相交流输入还是三 LLC 转换器协同交错工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、

    3个 LLC 转换器一起交错工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有一个控制器实现3个 LLC 交错、但您肯定可以并联3个 LLC 模块(3个控制器)。  

    您能否分享电源、输入电压、输出电压等系统详细信息?