This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S-Q1:针对 TMS320F28377SPZPQ 申请 FMEDA 文档

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498755/tms320f28377s-q1-request-for-fmeda-document-for-tms320f28377spzpq

器件型号:TMS320F28377S-Q1

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我们目前正在使用 TMS320F28377SPZPQ 最低功耗微控制器。 作为我们开发过程的一部分、我们正在进行 组件级 FMECA (故障模式、影响和严重性分析)

我们知道 TMS320F28377SPZPQ 是什么 符合汽车标准 支持 功能安全 。 但是、为了正确完成我们的 FMECA 分析、我们需要访问详细信息 故障模式和故障率数据 漏电流。

我们已查看德州仪器(TI)网站并已查看 功能安全手册 质量、可靠性和封装数据 MTBF/时基故障估算器 。 不幸的是,我们找不到任何 FMEDA (失效模式、影响和诊断分析) 故障分析报告 专门针对 TMS320F28377SPZPQ 的文档。

您能否分享 FMEDA 文档或告诉我们我们如何获取该文档?

感谢您的支持、我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FMEDA 是我们的 TI 安全包的一部分。  

    按照此流程访问非公开安全信息、例如:自检库、失效模式、影响、
    和诊断分析(FMEDA)、包括用于估算模块和器件级故障率(FIT)的工具、
    计算 ISO 26262和 IEC 61508安全指标及培训:

    1. 请联系您当地的 TI 销售人员以申请访问:
      1. 适用于 QM MCU 的 C2000安全包
      2. 适用于汽车和工业 MCU 的 C2000安全包
      3. 适用于适用器件的附加功能安全自检库 CLA_STL 和 C28x_STL
    2. 如果获得批准、他们将为您提供一个请求 URL:
      1. 使用您的 my.ti.com 用户 ID 和密码登录并填写表单。
      2. 如果接受、您将收到一封包含下载说明的电子邮件。