主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我目前正在使用 C2000ware 中的 F2837xS SCI_Flash_kernel 示例实现 SCI 引导加载程序。
问题- 尝试在终端中使用命令上传代码时。 之后 "调整端口设置" IN 端子 此过程不会继续进行、这为我提供了一个选择选项 DFU (设备固件更新)。
硬件设置:

-具有 TMS320F28379S 的定制 PCB。
-来自 TMS320F28379S 的 RS232输出连接到 RS232至 USB 转换器,
然后通过 USB 端口连接到 PC。
遵循的步骤:
1.上传的 SCI 闪存内核:
-我使用 XDS110调试器将 F2837xS SCI_Flash_kernel 代码上传到微控制器。
2、准备好的应用程序代码:
-我为简单的 LED 闪烁准备了一个应用程序代码。
-通过命令行使用`hex2000`将应用程序代码转换为.txt 格式。
3.运行串行闪存编程器命令:
serial_flash_programr_appln.exe -d f2837xS -k F2837xS_sci_flash_kernel.txt -a LED_blink.txt -b 115200 -p COM9

终端输出:
正在获取通信状态
建筑通信 DCB
调整端口设置
在此之后、该过程不会继续进行。 它提供了选择 DFU 的选项。
到目前为止、我尝试过的一些操作:
1.已检查 COM 端口:
-已验证 RS232至 USB 转换器已正确连接并在设备管理器中识别为 COM9。
2.已检查微控制器的引导模式:
-确认 SCI 引导模式的 GPIO 引脚配置正确。
-任何人都可以建议什么可能导致这个问题?
-我可以采取哪些进一步的步骤来诊断和解决此问题?
提前感谢您的帮助!