This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 DSLITE 通过 CLI 刷写 TMS320F2877D

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497844/tms320f28377d-usage-of-dslite-for-flashing-tms320f2877d-using-cli

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我使用 CLI 通过 DSLite 工具刷写微控制器 TMS320F28377D。
我把它运行在上面 CMD  C:\Users\124323>C:\ti\uniflash_9.1.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite.exe flash -config D:\Project\2025\Flashing\TMS320F28377D.ccxml -load D:\Project\2025\Flashing\MyProject.hex

获取 CMD 中的输出 AS 失败:无事可做

我已经使用 Uniflash 尝试了相同的文件、它成功刷写了。

请提供支持  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid="627049" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497844/tms320f28377d-usage-of-dslite-for-flashing-tms320f2877d-using-cli

    我把它运行在上面 CMD  C:\Users\124323>C:\ti\uniflash_9.1.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite.exe flash -config D:\Project\2025\Flashing\TMS320F28377D.ccxml -load D:\Project\2025\Flashing\MyProject.hex

    获取 CMD 中的输出 AS 失败:无事可做

    [/报价]

    您应该使用"--flash"而不是"--load"来指定十六进制文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    尽管我 在下面以 cmd 形式提供了  

    C:\ti\uniflash_9.1.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash -config="C:\TMS320F28377D.ccxml"--flash="C:\can_ex4_simple_bendent.hex"

    仍在下方  

    闪烁失败! 以下输出:
    ----------------------------------------
    失败:选项'--flash'不接受任何参数

    请帮助,我在这一点上卡住了'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试摆脱-- flash 完全像:

    C:\ti\uniflash_9.1.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" FLASH --config="C:\TMS320F28377D.ccxml""C:\can_ex4_simple_misherent.hex"