This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:无法在 Docker 容器中安装 CCS12.6.0.00008_linux-x64.tar.gz

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498960/tms320f28p650dk-unable-to-install-ccs12-6-0-00008_linux-x64-tar-gz-in-a-docker-container

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

大家好、我尝试在 Docker 容器中安装 CCS v12.7、但失败。  CCS v12.3安装顺利并且可以正常工作、但我需要在 CCS v12.7中提供支持、因此需要安装或更高版本。

错误消息为:

>[14/20]运行/tmp/ccs_setup_12.7.0.00007.run --mode unattendedmodeui none --enable-components PF_C28 --prefix /ti --install-Blackhawk false --install-Segger false:
4.166所选目录/ti 中有一个现有的 CCS 安装。
4.166是否要继续?
4.166.
4.166是
10.56无法下载组件 JRE
10.56中止
10.57安装 CCS 时遇到问题。 是否要提交安装日志以帮助我们诊断和修复问题?
10.57否
10.79出现错误。
10.79无法下载组件 JRE
-----

如何阻止 CCS 需要 JRE 或尝试下载 JRE?

提前感谢您、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否可以尝试在全新文件夹中安装? 如果同样失败、请在/ti/ccs/install_logs 中提供所有日志

    谢谢

    Ki