This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:适用于 IPMSM 电机的 MTPA 和 FWC:用于 LD 和 LQ 的 LUT (查找表)

Guru**** 2769335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498348/tms320f2800135-mtpa-and-fwc-for-ipmsm-motor-lut-lookup-table-for-ld-and-lq

器件型号:TMS320F2800135

工具/软件:

您能否推荐一种 在 IPMSM 电机上使用 TI FOC FW 生成 Ld 与 ID 以及 Lq 与 Iq 的 LUT (位于 mtpa.c 中)的程序?

例如、强制角度为零、手动向电机注入 Vd/Vq、使用电流传感器和示波器测量不同电流下的 di/dt。  

电机制造商没有此信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    ]您是否可以建议一种程序来生成 Ld 与 ID 以及 Lq 与 IQ 的 LUT、该程序位于 mtpa.c 中的 IPMSM 电机上使用 TI FOC FW 生成 Ld 与 ID 的 LUT?

    遗憾的是、您必须 要求电机制造商获取 Ld、Lq 与电流的关系曲线、然后根据曲线更改 Ld 和 Lq。 如果不是、您必须假设 LD 和 LQ 对于 MTPA 和 FWC 不会发生显著变化。