This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DELFINO-ETHERCAT:通过 TWINCAT3与 TMDSECATCNCD379D 进行通信

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499345/tidm-delfino-ethercat-communication-with-tmdsecatcncd379d-via-twincat3

部件号:TIDM-DELFINO-ETHERCAT

工具/软件:

你好。 我正在尝试通过 TWINCAT3应用程序建立通信、我使用 TMDSECATCNCD379D 模块将该应用程序下载到笔记本电脑。 首先、我为通信测试进行了必要的配置、但"scan"选项未激活。 我认为我的笔记本电脑的以太网端口有问题、但在互联网上搜索时、我发现它只能在"演示模式"下工作(可能是错误的)。 如果您能帮助我解决错误的根源以及如何运行通信系统、我将非常高兴。